This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 SoC 在端点模式下支持 SR IOV 功能

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636685/am6442-am6442-soc-support-for-sr-iov-feature-in-endpoint-mode

器件型号: AM6442

尊敬的团队:

我们将设计基于 AM6442 处理器的定制电路板、其中将 AM6442 PCIe 配置为端点。  

稍后、它将连接到基于英特尔的 x86 PC、我们希望在该 PC 上使用 SR IOV 技术。

AM6442 将在 Linux SDK 上运行、使用的 SDK 版本为 11.02.08.02

那么、我想知道 AM6442 是否支持该 SR IOV 功能?

如果是、在哪里可以找到与 SR - IOV 相关的文档?

此致、

Shwetha Nayak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shwetha、

     AM64x TRM PCIe“一章 明确指出、SR PCIE 子系统不支持 AM64x-IOV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    感谢您的确认。

    此致、

    Shwetha