This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:DFS / DFVS:降低 DDR 频率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637208/dra829j-dfs-dfvs-lower-the-ddr-frequency

器件型号: DRA829J

您好、  

与此 E2E 相关: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1584586/dra829v-cpu-cooling-using-dfs-in-linux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRA829%20DFS#我想知道是否也可以降低 DDR 频率,因为 MPU 频率下降以进一步降低电路板的功耗?  

此致

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffrey、

    否、我们无法通过 DVFS/DFS 框架降低 DDR 频率运行时间。 所有与 DDR 相关的配置都在 R5 SPL 的启动时间完成一次。 Linux 中没有 DDR 驱动程序。

    - Keerthy