This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:图形验证失败、返回错误代码–7

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637146/j721s2xsomxevm-graph-verify-failed-return-error-code--7

器件型号: J721S2XSOMXEVM

您好、TI 专家:
此问题的可能原因是什么?
我们非常感谢任何建议。

  6287.477004 s: VX_ZONE_ERROR: [ownContextSendCmd:1001] Command ack message returned failure cmd_status: -7
  6287.477031 s: VX_ZONE_ERROR: [ownNodeKernelInit:703] Target kernel, TIVX_CMD_NODE_CREATE failed for node NodeSurroundView
  6287.477046 s: VX_ZONE_ERROR: [ownNodeKernelInit:704] Please be sure the target callbacks have been registered for this core
  6287.477057 s: VX_ZONE_ERROR: [ownNodeKernelInit:705] If the target callbacks have been registered, please ensure no errors are occurring within the create callback of this kernel
  6287.477069 s: VX_ZONE_ERROR: [ownGraphNodeKernelInit:794] kernel init for node 0, kernel com.ra.common.surroundview ... failed !!!
  6287.477084 s: VX_ZONE_ERROR: [ GraphSurroundView ] Node kernel init failed
  6287.477094 s: VX_ZONE_ERROR: [ GraphSurroundView ] Graph verify failed
  6287.477147 s: VX_ZONE_ERROR: [Create:121] [GraphSurroundView]Graph verify failed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-11_02_00_06

    EVM:TDA4VE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    您正在使用哪个应用是自定义环视节点。 是否可以检查该节点是否已注册?

    请参阅现有的 app_srv_camera 演示、 app_init ()、 vision_apps/apps/srv_demos/app_srv_camera.c  

    tivxSrvLoadKernels() 注册节点。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决。

    vxSetNodeTarget (MP_node、vx_target_string、TIVx_target_DSP1);
    内核应在 A72 上运行。 应设置 
    TIVx_TARGET_MPU_0。
    谢谢