This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何在 AM6442 上启用安全启动

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636823/am6442-how-to-enable-the-secure-boot-on-am6442

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

您好、

我迄今所做的工作:
-在 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM64X 页面上 ,我安装了“Processor SDK Linux for the AM64x“ 11.02.08.02
-获得了 AM64X-HS 受限软件的访问权限 — Keywriter 安装程序和文档
-我使用“Processor SDK“构建了 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img。 我看到构建的 tiboot3.bin 与构建的 tiboot3-am64x_sr2-hs-fs-evm.bin 相同、因此假设使用了默认 TI 证书/密钥进行签名
-以上三个二进制文件启动正常。 据我所知、我已完成 HS FS 安全启动并运行。 正确、请澄清一下? 在写入 OTP 密钥后、一切都已准备好从 HS FS 切换到 HS SE。 正确、请澄清一下?

现在一些问题:
-我想启用 SE 安全启动,但保持一切尽可能简单。 我是否还需要安装 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM64X Tiboot3.bin 页面中已构建的“MCU+ SDK for AM64x–RTOS、No-RTOS“和“Processor SDK Linux for AM64 HS“、那么我是否需要“MCU+ SDK“? 当我开始使用 OTP Keywriter 时、是否需要安装它?
“Processor SDK Linux for AM64 HS“是 2022 年的版本 8、但标题中的该 HS 可能表明它与高安全性有关。 我需要安装它吗?
- pdf 文档中的“AM64x Secure SDK“幻灯片指的是第 6 页的“Install SecDev:“。 我需要从 git 还是从哪里安装它? 此外、“AM64x 安全 SDK“幻灯片中的说明很难遵循和理解、您是否还有其他包含清晰简洁说明的“操作方法“文档。 我不清楚在使用 SDK make all 或生成 u-boot 命令时自动完成了什么、以及除了获得安全启动之外还需要做什么
-如何开始使用 OTP Keywriter。 我再次要求提供清晰、简明的“操作方法“说明