This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC33:TMS320VC33PGEA120 内存错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635656/tms320vc33-tms320vc33pgea120-memory-errors

部件号: TMS320VC33

尊敬的专家:

近年来、TI 的 TMS320VC33 DSP(TMS320VC33PGEA120) 芯片中内存错误的发生率一直在上升。 我们之前联系 TI 进行分析、但到目前为止尚未确定根本原因。
在最近的内部仿真测试中、我们能够做到这一点 可稳定地重现内存错误 只需修改片外片选 (CS) 信号即可。 我们真诚地请求 TI 的官方技术支持、以帮助我们尽快解决这个长期存在的问题。
我们仍然面临两个关键问题、希望 TI 能提供官方澄清信息:
 
  1. 由于芯片选择 (CS) 信号仅控制片外设、为什么它会导致对 DSP 的片上存储器进行意外修改?
  2. 即使在 DSP 的片上存储器中未检测到错误、为什么 CRC 计算仍然返回不正确的结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert

    如何修改片外 CS? 是什么?

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了模拟外部 SRAM 芯片的 CSRAM#芯片选择信号上的异常、在该信号和接地端之间连接了一个 1000pF 电容器、从而将时序延迟 25ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了模拟外部 SRAM 芯片的 CSRAM#芯片选择信号上的异常情况、在该信号和接地端之间连接了一个 1000pF 电容器、将时序延迟 25n[/报价]

    施加到 CS 的负载大于 3 倍 器件数据表的建议运行条件表中记录的最大负载!  

    ——保罗