This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L SPINAND 闪存 — 软件配置问题。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630171/am62l-am62l-spinand-flash---sw-config-issue

器件型号: AM62L

香榭丽舍大街

我的客户同时使用了 2 个平台用于比较项目:

在 AM62X 上、我们将此参数设置为 2、“串行与非“运行良好。
静态 SPINED_OP_VARIES (READ_CACHE_VARIANTIES、
    SPINED_PAGE_READ_FROM_CACHE_QUADIO_OP (0、 2. 、NULL、0)、

在 AM62L 上, 我们需要将其设置为 4 ,然后,串行 NAND 运行良好。
静态 SPINED_OP_VARIES (READ_CACHE_VARIANTIES、
    SPINED_PAGE_READ_FROM_CACHE_QUADIO_OP (0、 4. 、NULL、0)、

请评论原因。

谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    增加的参数是虚拟周期。

    通过将其设置为 4、而不是 AM62L 上设置为 2、SPI NAND 闪存便会出现更多的内部检索数据周期、然后 OSPI 控制器才会开始读取数据。

    这将与底层 OSPI 控制器时钟频率或 PHY 配置直接相关。

    如果您需要更多信息、请从电路板和时钟摘要中共享解析的 DTS。

    捕获时钟摘要如下所示

    cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinu:

    #1。

    此参数的 uboot /内核(虚拟周期不一致。)

    请检查。

    #2.

    我的客户挑战我们:  

         为什么 AM62X 在 uboot +内核中都设置为 2、运行正常。

         但是、AM62L 需要在 uboot +内核中都设置为 4。 (工作正常。)

        客户问:我们使用的是相同的 IP (cadance)、但为什么 AM62L 需要变慢(设置为 4)?

    PLZ 解释、谢谢。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    如上所述、请分享这些信息。

    [报价 userid=“678328" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630171/am62l-am62l-spinand-flash---sw-config-issue/6284514

    如果您需要更多信息、请从电路板和时钟摘要中共享解析的 DTS。

    [/报价]

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinu:

    我们可以关闭该问题。

    我将检查客户 PCB 检查后是否满足此类问题。

    谢谢。

    BR Rio