This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:QSPI 模式用于引导...放大器未启动。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632093/am2732-q1-qspi-mode-used-for-booting-amplifier-not-booting-up

部件号: TMS320C6652

您好、  

在 JTAG 模式下、当二进制文件刷写到 AM273x SOC 中并使用 C66 DSP 时、放大器启动正常。  

但是、在 QSPI 接口模式中使用的相同二进制文件会在启动时发出错误。  

问题出在哪里? 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负责的工程师目前不在办公室。 请尽早在下周收到回复。

    此致、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abeezar:

    您的标题显示 TMS320C6652、而您的说明显示 AM273x SoC。 您的问题具体涉及哪一个 SoC?

    两者都是非常不同的 SoC。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 SoC 是 AM273x。

    这里是 C66 DSP 和 R5F 微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    在我们的团队中、这一主题有一些发展。 所以,我请你暂停你方面的任何努力,在这个问题。

    在我们的内部团队更加明确后、我将对此进行评论。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abeezar:

    我将重新分配这一主题。 这是由于  线程标题中的 TMS320C6652 SoC 导致的。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abeezar,  

    我是新指派的工程师来帮助处理此查询

    [引述 userid=“648783" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632093/am2732-q1-qspi-mode-used-for-booting-amplifier-not-booting-up/6293284

    在我们的团队中、这一主题有一些发展。 所以,我请你暂停你方面的任何努力,在这个问题。

    在我们的内部团队更加明确后、我将对此进行评论。  

    [/报价]

    我理解、我将等待您的更新、然后再开始处理此问题

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel Berudez、

    此问题已在内部解决。  

    因此、无需 TI 提供更多输入、可以关闭该工单。