This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:TI AM62PX 上的 Infineon CYW55573 WiFi/蓝牙启动问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638885/am62p-infineon-cyw55573-wifi-bluetooth-bring-up-issues-on-ti-am62px

部件号: AM62P
Thread 中讨论的其他器件: CC3351、

我们确定、适用于 Texas Instruments AM62PX 平台的 Linux SDK 为基于 M.2 的 TI CC3351 提供了参考设备树叠加层、这是一种仅 WiFi 的解决方案。

使用此覆盖作为起点、我们尝试为 Infineon CYW55573 开发一个自定义设备树覆盖层、它集成了 WiFi(SDIO 接口)和蓝牙(UART 接口)。

我们的方法包括通过 CC3351 叠加层调整 SDIO 配置、并通过适用于蓝牙 UART 接口(包括引脚多路复用和控制信号)的其他节点对其进行扩展。 对于 WiFi 设备节点、我们使用兼容 Broadcom 的字符串(例如)"brcm,bcm..."来匹配 brcmfmac 驱动程序的预期绑定。

尽管做出了这些努力、但我们仍无法成功介绍本模块:

  • SDIO 总线上未枚举 WiFi
  • 蓝牙未通过 UART 进行初始化

考虑到参考覆盖仅覆盖 WiFi 模块、我们将寻求有关 AM62PX 上组合 WiFi/蓝牙模块正确且完整启动过程的指导。 具体而言、我们希望就以下问题作出澄清:

  • 建议的创建和验证自定义器件树叠加层的分步过程
  • 使用"brcm,bcm..."兼容字符串是否足以支持 CYW55573、或者是否需要更具体的兼容字符串
  • 基于 SDIO 的 WiFi (brcmfmac) 和基于 UART 的蓝牙(通过 UART 的 HCI)所需的 DTS 绑定
  • 如何正确扩展仅 WiFi 参考覆盖、以包括蓝牙支持(UART、流控制、启用/复位线路)
  • 必要的内核配置选项、固件文件和驱动程序依赖性
  • 正确处理电源、复位和唤醒信号以及对其进行时序控制
  • 建议的早期启动调试方法(SDIO 检测、驱动器探测、固件加载、UART 通信)

集成第三方组合模块的任何最佳实践、已知良好示例或文档(尤其是从 CC3351 等仅 WiFi 参考开始时)都非常有价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CYW55573 不是 TI 产品、我们在 TI E2E 论坛上提供的支持非常有限。

    我可以提供的一般建议是尝试找到与您要使用的模块对应的 Linux 驱动程序。 通常、在设备树绑定文档中、它们会提供一个设备树节点示例、您可以根据设备树调整该节点。

    如果有更多有关 AM62P 的 SDIO 硬件接口的具体问题、您可以专门发布一篇专门讨论的文章。

    此致、

    Anshu