This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:PCB 艺术品问题

Guru**** 2900500 points

Other Parts Discussed in Thread: BEAGL-BONE-GRN-ECO, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637466/am3358-pcb-artwork-issue

部件号: AM3358
主题中讨论的其他器件:BEAGL-BONE-GRN-ECO

大家好、我购买了 BEAGL-BONE-GRN-ECO、然后转到设计文件并下载了 OrCAD 的原理图和 PCB 文件。  当我尝试打开 PCB 时、得到了与此问题关联的误差。  我有软件工具的版本 23、似乎需要将 PCB 文件保存在此工具接受的版本中。  版本 3 许多版本从 23 所以想知道,如果你可以帮助.  谢谢。

Eric M. Sadowski Orcad_open_error_jpg.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Eric M. Sadowski

    感谢您的查询。

    让我来看看这里的团队。

    版本 3 许多版本从 23 所以想知道,如果你可以帮助.  谢谢。

    请详细说明一下。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM3358 电路板上的 PCB 原图问题通常与布线、接地或信号完整性问题有关。 仔细检查参考设计和布局指南有助于避免这些错误。 在混合信号设计中、 DRV8332DKDR 等元件 也需要仔细放置、以降低噪声并确保整个电路板上的稳定性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、菲尼克斯、

    我想你是同一个团队的一员。

    该板由 SEED 支持。

    我正在内部检查如何以最佳方式支持该请求。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否问题未解决。  当我尝试从制造支持包 slvmeh1 打开 PCB 时、仍然收到这里附加的错误消息。  原理图打开正常。  我仍然得到相同的错误消息从原来的帖子.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    谢谢你。

    我正在与团队核实我们如何能够提供最佳支持。

    当我听到团队的声音时、我会更新。

    此致、

    Sreenivasa.