This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:最大 DDR4 大小

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637720/am6442-max-ddr4-size

器件型号: AM6442

您好:
客户需要 4GB DDR4 ODER LPDDR4。 这是否受支持?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、  

    如数据表的器件比较表中所示、AM64x 器件的最大 DDR4 和 LPDDR4 尺寸为 2GB。  

    谢谢、

    Chris