This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:所需指导:定制 TDA4VM 电路板启动的测试和验证计划

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636317/j721excpxevm-guidance-required-test-and-validation-plan-for-custom-tda4vm-board-bring-up

器件型号: J721EXCPXEVM
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

我目前正在使用 Processor SDK RTOS(版本 11.01.00.04)开发基于 TDA4VM (J721E) 平台的定制电路板设计。 我想请求有关正确方法的指导、以在从初始上电到整个系统启动的整个过程中测试和验证电路板。

在此阶段、我正在寻找一种结构化验证方法、它涵盖完整的硬件和软件启动序列。 具体而言、我希望就以下方面提出建议:

  1. 初始硬件验证
    • 电源轨验证(PMIC 输出,时序)
    • 时钟和复位验证
    • 在执行软件之前进行基本健全性检查
  2. 启动级测试
    • 验证引导 ROM 功能
    • 建议用于初始启动的引导模式(UART、OSPI 等)
    • 使用 SBL 进行早期验证
  3. DDR 初始化和测试
    • 验证 DDR 的最佳实践(SDK 中建议使用的工具或应用)
    • DDR 故障的调试方法(硬件与配置)
  4. eMMC/闪存验证
    • 测试 eMMC(尤其是 UDA 分区)
    • 建议用于读取/写入验证的应用
    • 用于初始验证的刷写方法
  5. 外设启动
    • 测试 UART、I2C (EEPROM)、GPIO、OSPI 等
    • 任何标准诊断应用或程序
  6. 软件启动
    • 从诊断转换到 U-Boot 和 Linux
    • 加载操作系统前的验证步骤
  7. 建议测试流程
    • 确保电路板验证可靠的分步流程
    • 任何可用的检查清单或文档参考

我已经探讨了 SDK 中提供的诊断应用(例如 DDR 热测试、MMCSD 测试应用等)、但我想确认定制电路板启动的正确序列和最佳实践。

任何文档参考、示例工作流或经验建议都将非常有用。

感谢您的支持。