This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:NSF4 调优不适用于 tiovxisp 处理的视频

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, AM68A, SK-TDA4VM, AM67A, AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1609999/j721exsomxevm-nsf4-tuning-does-not-apply-to-the-video-processed-by-tiovxisp

器件型号: J721EXSOMXEVM
Thread 中讨论的其他器件: SK-TDA4VM、TDA4VM、 AM67A、AM68A、 AM69A

SDK:10.01.00.01
DCC 工具:3.2
板:SK-TDA4VM
GRBG12 1920×1080 全高清传感器

我正在使用 DCC 工具将 NFS4 应用到我的图像。
我在加载的图像上获得附加 XML 的结果、但插件在运行时不应用对 gstreamer 视频流的筛选功能。 与电路板的连接是稳定的、其他插件(如颜色校正)在运行时加载校准没有任何问题。 新生成的 VISS 二进制文件也不适用于 NFS4 滤波。

 我确信 tiovxisp 插件的 bypass_nsf4 参数设置为 false。

NFS4 可能有什么问题? 我是否需要对代码进行其他更改以启用 NFS4(如 Edge Enhancement Need)?

full-hd_viss_nsf4.xml