This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:为什么 CA 阻抗为 33 欧姆、AM69 EVM 板上的差分 CLK 阻抗为 66 欧姆

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638677/am69-why-ca-impedance-is-33-ohm-and-differential-clk-impedance-is-66-ohm-on-am69-evm-board

器件型号: AM69

您好、TI 专家

1) 为什么 AM69 EVM 板 (PROC154E4) 上的 CA 阻抗为 33 欧姆、差分 CLK 阻抗为 66 欧姆?

应用手册:Jacinto7 AM6x/TDA4x/DRA8x LPDDR4 设计指南:单端阻抗为 40 欧姆、差分阻抗为 80 欧姆:

image.png

2) 另一个问题:我们是否可以在 LPDDR4 单个的 BGA 字段(颈向下布线)中划定布线?

谢谢

Gavin

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表中显示的阻抗是典型值、未提供最小值/最大值。  决定降低阻抗的原因是 T 分支段需要加倍的阻抗。  与使用 40/80 欧姆的情况相比、我们的 PCB 可以更接近满足 66 欧姆(2x 33 欧姆)和 120 欧姆(2x 66 欧姆差分)的要求。  是 — 可以在 BGA 区域连接布线、但应尽量减少布线。  仿真有助于确认颈部(阻抗失配)对信号性能的影响程度。