This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636742/j722sxh01evm-linker-error
器件型号: J722SXH01EVM
Queue Os_Ready Mark_Core 0、
嗨、Liang Hao、
您能设置这个吗 ( Os_Ready 队列 Mark_Core 0 ) 作为中的第二个参数 Os_Ready 队列 Mg_Core 0 然后试一下。
-如果我们没有看到问题,那么结构参数: Os_Ready 队列 Mark_Core 0 没有问题
此致、
Anil
你好 Anil
我已经把 这个 ( Os_Ready 队列 Mark_Core 0 ) 作为中的第二个参数 Os_Ready 队列 Mg_Core 0、 结果为 是的。
我想知道根本原因。
...
您能否告诉我、您尝试从 mcusdk 构建此程序的示例是什么、我将从我这边开始尝试。(请告诉我您使用哪个版本的 MCUSDK 构建此示例)
同时 -如果这是链接器问题,您可以尝试将链接器版本更改为旧版本并尝试吗? -这次尝试后,您没有看到该列表中的第一个成员的问题?
我将使用 radar_acception_sdk_j722s_00_09_00_00 进行构建。
我没有旧版本的链接器。 如果您有、请将其发送给我并告诉我更换方法。
但对于相同的链接器、只有一个成员的地址错误、其他 3 个成员的地址正确、替换链接器不是根本原因、我们应该找出根本原因。
尊敬的 Liang:
无法找到此 radar_acception_sdk_j722s_00_09_00_00 SDK? -所以,问题是关于结构的第一个成员?
您能否联系刘旭或沈颖以获取 mcusdk 版本?
'Shen, Ying'
'Liu、Xu (SH)'
是的、 问题出在结构的第一个成员上。
我从 Xu (SH) Liu 收到了“radar_preage_sdk_j722s_00_09_00_00",“,但、但该软件包中没有名为 Os_User Irq.c“的文件?
可以从 makefile 中删除 Os_User Irq.c、而不对其进行编译。
您能不能让我知道您正尝试从“radar_acception_sdk_j722s_00_09_00_00"软件“软件包构建哪个示例?
以及 make 命令(以及目录路径)。
我使用命令“make mcu_app profile=debug“设置 mmwave_mcusw
我正在使用“MCUSW_J722S_11.01.00.03",“,但、但无法从此软件包构建 MCU_APP。 从列表中更改结构成员顺序后、您也看不到其他成员的问题? 您能否将会议设置为讨论相同内容?
我找到了原因,一个数组 越界错误导致的问题,谢谢。
意味着:数组“OS_AUTOSAR_cores"的“的值更小?