This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TMDS64EVM 评估板上的 OSPI 引导

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637631/am6442-ospi-boot-on-tmds64evm-evaluation-board

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

您好、

我使用了 TMDS64EVM 101D 版、我可以 从 SD 卡成功构建和引导 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img。
然后、我根据 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/latest/exports/docs/linux/DIP-Boot/UG-QSPI.html 将这三个二进制文件刷写到 Foundational_Components 闪存 、并将 DIP 开关设置为从 OSPI 引导。 开机后、引导失败、无法在串行控制台上获得任何输出。  

在 e2e 支持论坛上、我看到 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546236/tmds64evm-tmds64evm-am64xx 、其中支持人员回答“如果您使用的闪存是 S28HS512T、则无法以 OSPI 引导模式引导、因为这是一种闪存限制。“

AM64x/AM243x TRM 显示为 4.4.1.1.1 OSPI 引导加载程序运行“ OSPI 引导模式支持 1S-1S-8S 模式。“
EVM 上的 OSPI 闪存是 S28HS512TGABHM010、其数据表规定不支持 1S-1S-8S 模式。

现在我的问题是、TMDS64EVM 101D 版是否可以从 OSPI 闪存引导? 如果是、请说明如何操作?

此致、

Sani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sani:

    我会检查一下、然后返回给您。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sani:

    您是否可以尝试将引导模式引脚设置如下?

    我能够 使用此配置从 OSPI 进行引导。

    引导日志

    e2e.ti.com/.../bootlogs_5F00_OSPI.txt

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinu:

    非常感谢您的答复。 将 DIP 开关设置为 xSPI 引导模式而不是 OSPI 引导模式可以解决问题。 另外、将 DIP 开关设置为 SPI 引导模式也可以正常工作。

    此致、

    Sani