This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:DP DM 连接是否不安全

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636423/am2432-are-dp-dm-connections-fail-safe

器件型号: AM2432

您好:

如果 AM2432 在外设配置中未上电、并且 USB 主机插入供电的 USB 端口、是否可以安全地保持 DP/DM 连接不变、或者在这种状态下是否需要隔离信号?

我看到 USB_VBUS 具有失效防护功能、但不讨论实际的 DP DM 引脚。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、

    感谢您联系 Sitara MPU 硬件应用团队。

    我开始研究这个问题。 从 AM243x 数据表中 、我可以看到 usb0_DP 和 usb0_dm 引脚未在 USB0 和任何其他外设之间共享。 它们通过 USB2PHY I/O 单元实现。 但是、与 I2C_OD I/O 不同、本文档中未明确将其限定为失效防护。

    请留出一些时间来检查 USB2.0 规范之间的对比并在内部进行讨论。 我希望我能在一天或两天内得到确认。

    感谢您的耐心!

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、

     我收到了我们的专家做出的以下确认、该确认与 AM243x 数据表文档关于 USB2PHY 的规定一致:

    他的解释中使用的数据来自通用串行总线修订版 2.0 规范/ 低速/全速器件速度识别开放规范部分。

    在定义每个 USB 功能的工作方式时、还有更多详细信息。  从这些示例中可以看出、USB 规范解决了所有这些工作条件、并描述了每个 USB 功能的预期结果。 因此、只要连接到 AM243x USB PHY 的 USB 功能符合 USB2.0 规范、USB0 DP 和 DM 就应该具有失效防护功能。

    我希望这一点澄清。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、

    请在最终确认之前留出更多时间。 根据该专家的介绍、我们可能会得到另一个团队关于 AM243x USB0 DM/DP 失效防护功能的额外意见。

    同时、专家还补充了一些补充说明:

    作为 USB 主机运行时、AM243x 系统只能在所有 AM243x 电源轨有效时向下游端口提供 VBUS。  例如、VBUS 不应直接连接到在 AM243x 上电并通过 DRVVBUS 信号打开 VBUS 之前供电的 5V 电源。

    在将 AM243x VBUS 引脚连接到 USB 连接器 VBUS 引脚时、应按照 AM243x 数据表/第节“USB VBUS 设计指南“中所示实现 VBUS 检测分压器/钳位电路。

    谢谢!

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、

    我得到了我们的专家的最终确认。 不需要再添加任何问题。 AM243x USB0 DM 和 DP 引脚应具有失效防护功能 但前提是考虑到上述所有注释

    如果这回答了您的问题、请告诉我、 我们将结束主题。

    谢谢。

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    是的这回答了我的问题,感谢这里的详细反馈!

    Munan