This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:Sitara 闪存问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638484/am2612-sitara-flash-question

器件型号: AM2612

Geetings、

在寻找新产品时、我们会寻找 Sitara。  阅读数据手册和 TRM 后、我无法确定片上闪存存储体的大小。  在哪里可以找到这些信息?

谢谢您、

教育

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    AM261x 微控制器没有片上闪存存储器。 它具有片上 RAM、外部闪存和 TCM 存储器。  

    通过 OSPI 连接外部闪存。 我们还提供了 一种称为 OptiFlash 的器件、它可以在从外部闪存运行应用程序时提高性能(以克服拥有外部闪存的代价)

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shaunak、

    这就是为什么我找不到任何东西,除了你提到的。

    在通过 61508 认证时、是仅适用于 2612、还是适用于包含特定闪存器件的系统?

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    由于这是一款外部闪存器件、因此该闪存作为未经认证的 LaunchPad(评估套件)的一部分提供。 AM2612 本身已通过认证、但不包括 TI 提供的 LaunchPad 或 EVM 套件。 当您选择闪存器件时、必须确保它也符合您的安全要求

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我期待着,但需要问,以防万一。  感谢您的信息。

    教育