This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:从 GPT 分区引导 AM62P-LP-EVK

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633493/am62p-boot-am62p-lp-evk-from-gpt-partition

部件号: AM62P

是否可以从 GPT 分区的 eMMC 引导 AM62P-LP-EVK?

我们在 eMMC 中需要四个以上的主分区、这就是我们需要使用 GPT 分区的原因。

我们目前使用 SD 卡作为主引导设备、我们尝试修改该meta-ti/meta-ti-bsp/wic/sdimage-2part-efi.wks.in文件以使用 GPT 分区表而不是 MSDOS。
bootloader --ptable=gpt --timeout=3 --apend="rootfstype=ext4"
但是、当写入 SD 卡时、生成的映像无法引导。

“原始引导模式“是否有助于实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在内部检查 ROM 是否支持从 GPT 分区引导、一旦我有更新、就会返回给您。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    希望您做得好! 我想跟进我之前关于从 GPT 分区的 eMMC 引导 AM62P-LP-EVK 的问题。

     

    自您上次答复以来大约有 12 天、我知道您在内部检查 ROM 是否支持从 GPT 分区引导。 能否在更新可用时分享更新?

     

    再次汇总我的查询以供参考:

    • 我们在 eMMC 上需要 4 个以上的主分区、这需要 GPT 分区。
    • 我们修改了 meta-ti/meta-ti-BSP/wic/sdimage-2part-efi.wks.in 以使用--ptable=gpt、但生成的 SD 卡映像不会启动。
    • 我们还想知道原始引导模式是否可以作为实现这一点的替代解决方案。

     

    如对 ROM 的 GPT 支持提供任何指导或确认、将不胜感激。

     

    感谢您的参与和支持!

     

    此致、

    Chinta Kiran Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chinta:

    我非常抱歉响应迟来、我一直在测试、我也在从 GPT 分区引导时遇到一些问题。

    我们还想知道原始引导模式是否可以作为实现此目的的替代解决方案。

    有关可使用 eMMC 引导模式的替代解决方案、请参阅以下内容:  关于 TMDS64GPEVM:U-Boot 和 GPT 分区格式  

    此致、

    会面。