This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:有关 AM6442 上的 eMMC 引导分区大小限制和分区策略的查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633157/am6442-inquiry-regarding-emmc-boot-partition-size-limitation-on-am6442-and-partitioning-strategy

器件型号: AM6442

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用进行嵌入式设计 基于 AM6442 处理器 连接的 ISSI eMMC (IS22TF16G) 。

我对 eMMC 引导分区配置有疑问。 当前硬件部分的引导分区大小固定为 4MB (根据所附图片中的规格)。

但是、我的组合引导映像(引导加载程序+内核映像)超过了此 4MB 限制、达到大约 8MB。 我想澄清以下几点:

  1. 分区限制: 4MB 物理引导区域分区不能通过软件分区工具(如 FDISK)扩展、并且受到硬件配置的严格限制、这是否正确?

  2. 建议的引导顺序: 鉴于此 4MB 硬件限制、引导 AM6442 的建议做法是什么? 我是否应该拆分引导组件、只将 SPL/MLO 放置在引导分区中并从用户数据区域加载完整的 U-Boot/内核?

您能否确认我的理解是否正确或就此方案的标准实施提供指导?

此致、
Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack Cha、

    感谢您的查询!

    希望以下 E2E 主题(该主题上有几个链接)可能对您有所帮助:

    ROM 通过 4MB 大小的引导分区从 eMMC 引导

    期待您下周的反馈!

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我已经将近 3 周未收到您的回复、假设您能解决问题。 如果并非如此、请点击“This not resolve my problem“按钮、并回复此主题、提供更多信息。  

    感谢您的反馈!

    此致、
    Anastas Yordanov