This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:寻找适用于小型网络设备的 SoC

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639163/dra821u-looking-for-a-soc-suitable-for-small-networking-device

器件型号: DRA821U

尊敬的 TI 支持部门:

我想索取关于面向未来网络器件的 SoC 芯片的建议。 SoC 封装有一些限制 — 最大面积为 11mm x 11mm、功耗应低于 2.5W。 理想情况下、SoC 应内置 2 个串行器/解串器或 2 个 SGMII 接口(以太网端口)。 MACsec 标准的硬件实现是一项很大的优势。 为了便于参考、我们正在寻找 Marvell Armada 88F3720 或 NXP LS1012A 等更高版本产品、如果可能的话、还需要更好的计算能力。

感谢您的答复。