This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:RS RS-485 Booster Pack

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637302/lp-am243-rs-485-booster-pack

器件型号: LP-AM243

您好的团队、

我正在为 LP-AM243 寻找 RS RS-485 Booster Pack。 有人知道吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“51239" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637302/lp-am243-rs 485-booster-pack“]485 RS Booster Pack

    您能详细说明一下吗? 它是为了测试某些东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个测试目的。 我需要连接基于 RS 的器件。  最好有一个诸如 D-sub 的连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-IOLINKM-8

    我认为以下是一个选项、但它确实具体提到了 RS 485。

    这是您要测试的东西、还是客户要测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 BoosterPack 似乎不支持 RS 485。 您能再次检查一下吗? 是否有任何第三方支持该技术? 我记得有一个 BoosterPack 生态系统的网站、但找不到该网站。 是否仍可使用该工具?

    业务信息将在以后的脱机状态下与您共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个众所周知的转换器 (UART TTL <----- > RS 485 ),并且应该在市场上随时可用。

    这类转换器可以在网上轻松找到。  

    客户可以轻松地在线找到并购买一块电路板进行测试。 我们不支持这些类型的 Booster Pack。  

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择了以下 BP。

    BP-AM2BLDCSERVO 评估板|德州仪器 TI.com