This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:编译 Linux 应用程序时的错误语句

Guru**** 2989690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638688/j784s4xevm-error-statement-when-compiling-a-linux-app

器件型号: J784S4XEVM

编译时、由于找不到 tivxInit 和 tivxHostInit 函数、 
所示。

应在何处链接 lib 文件?

【构建】/home/kim/ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-11_02_00_04/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/libexec/aarch64-oe-linux/gcc/aarch64-oe-linux/13.4.0/ld:/home/kim/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_02_00_06/vision_apps/lib/J784S4/A72/LINUX/debug/libapp_utils_init.a (app_init.o):在函数中`AppInit':
[build]/home/kim/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_02_00_06/vision_apps/utils/app_init src `/app_init.c:105:(.text + 0x34):对“tivxInit"的“的未定义引用
【构建】/home/kim/ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-11_02_00_04/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/libexec/aarch64-oe-linux/gcc/aarch64-oe-linux/13.4.0/ld:/home/kim/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_02_00_06/vision_apps/utils/app_init Host/Host/app_init.c:106:(.text + 0x38):对`src Init'的引用未定义
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已分配该线程。 请等待指派的工程师返回给您。  

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您是否能够按照文档中提到的步骤进行构建设置、

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_AND_RUN.html

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 VS Code 开发一个新的 Linux 应用、而不是直接构建 TI 提供的代码。

    我`链接包含“tivxInit"和“和“tivxHostInit"函“函数正文的“.a"文件“文件、但我找不到它是哪个文件。

    我找到了“\ti\processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_02_00_06\tiovx\source\platform\board\common\tivx_init.c"位置“位置、

    其中包含`tivxInit“和“tivxHostInit"函“函数的源代码、但我找不到根据该文件构建的库的名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到 lib.“libvx_platform_board_hlos.a"</s>“