This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:AM5708 Linux SDK 9.3:LTS 支持与 H.264/VPE 硬件加速的可用性

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637552/am5708-am5708-linux-sdk-9-3-lts-support-and-availability-of-h-264-vpe-hardware-acceleration

部件号: AM5708

我们计划从 AM5708 上的 USB 3.0 UVC 摄像头捕获高清视频、裁剪特定区域、将其转换为 360p 视频、然后用 H.264 编码、并通过 RGMII 接口通过千兆位以太网进行流式传输。
在查看最新 Linux SDK 版本 09.03.00 的版本说明时、我们发现以下项目已取消列出:
取消了 9.3 中的 SDK 功能
1.校准
2.矩阵 GUI
3. IVA
4. libdce
5. H264 编解码器

因此、H.264 不再可用。 此外、我们希望使用 VPE 进行裁剪、但相应的 GStreamer 元素不可见。
这些功能似乎是在 SDK 8.x 系列中实现的。 如果我们想在目前使用 SDK 9.3 库的同时使用这些功能、这是否意味着我们需要自己移植组件或自行实现所需的功能?
我们的客户要求基于最新的 SDK 进行开发、以提供长期支持、因此我们希望了解 TI 在这方面的软件支持政策。
特别是、由于 AM5708 的 CPU 端资源有限、我们认为硬件加速特性对于实现上述应用用例至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sadaharu Kanda ,

    很遗憾、您的推理是正确的。 负责维护编解码器 IP 软件的 SW 团队早已起步。  

    客户有责任将任何较旧的软件移植到较新的版本。 我们还可以推荐我们知道在某些领域有经验的第三方。

    请告诉我我们如何在这里提供帮助。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josue、

    感谢您的答复。 遗憾的是、在我们针对该项目的业务计划范围内、无法在内部或通过第三方开发编解码器和 GStreamer 元素。 由于我们将探讨其他方法、因此我们恳请届时关闭该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sadaharu Kanda ,

    我懂了。 请告知我们对于 AM57xx 或任何其他器件是否有任何帮助。 这是一个现有的项目还是一个新的设计?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josue、

    这是 一个现有的项目。

     我们已经完成了第一个原型、现在正在为第二个原型做好准备。 我们还研究了如何更改 SoC、但最终放弃了想法、因为产品成本和额外的开发成本毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    此致、

    Josue