This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:Onnx2bin 操作失败

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637707/tda4aen-q1-onnx2bin-operation-failed

器件型号: TDA4AEN-Q1

您好、专家、  
  当我使用 edgeai-tidl-tools (11_01) 将 yolov5 网络的 onnx 模型转换为 BIN 模型时、代码被设置为执行 10 轮量化。 不过、 在编译过程中、它只对 1 轮进行量化、然后显示“Done!“、但未生成有效的 bin 文件。 您能帮助我分析一下原因吗?

(附件中的 onnx2bin_data.rar 包含编译日志、onnx 模型和 onnx2bin.py。)

onnx2bin_data.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我在第 68 行至第 109 行中添加了 ONNX 模型的配置  model_configs.py 、然后运行命令“Python3 onnxrt_ep.py -c -m tirenet-v1“。 然而、编译仍在第一轮量化后结束、并且没有生成最终的 bin 文件。  期待收到您的回复!  e2e.ti.com/.../model_5F00_configs.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在模型 configs.py “extra_info=dict(num_images=1、num_classs=2)“中、此处将 num_images 更改为校准帧数、否则将覆盖 onnxrt_ep.py 中的校准图像数。 你可以尝试一下,看看它是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在将“extra_info=dict (num_images=1、num_classs=2)“更改为“extra_info=dict (num_images=10、num_classs=2)“后、编译结果与之前的编译情况一致。  
    附加的文件包含修订后的 model_configs.py、onnxrt.py、编译日志和测试数据。  
    您是否能够使用附加的 onnx 模型成功导出 bin 文件?  如果是、您能与我共享配置文件吗?

    e2e.ti.com/.../onnx2bin.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以尝试使用以下工具吗? e2e.ti.com/.../5078.tidl_5F00_tools.tar.gz