This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6254 - EVM — 需要一个 WebServer 演示

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638695/am625-am6254---evm---needs-a-webserver-demo

器件型号: AM625

香榭丽舍大街

我需要在 AM6254 上进行 WebSever 演示才能进行促销。

拓扑是这样的:

用户移动电话启动 Web --> WiFi 路由器--> ETH --> AM6254B-BP1 EVM 的作用类似于 WebSever。

 

请建议使用软件包来演示此操作。

谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    试用 lighttpd Nginx 基于开放源代码的 Web 服务器。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinu:

    默认 SDK 安装了这 2 个工具、对吧?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    编号 默认情况下不会安装它们、因为 tisdk-default-image 是侧重于电路板启动、IPC 和演示的最小嵌入式 rootfs。

    可以使用 Yocto 轻松将这些模块添加到映像中。 (假设相应的元层已添加到 conf/bblayer.conf 中)

    # Append this to the corresponding local.conf
    IMAGE_INSTALL:append = " lighttpd"
    # or
    IMAGE_INSTALL:append = " nginx"

    (请参阅 SK-AM62B-P1:由于 Nginx 的 trusted-firmware-A 的获取错误、bitbake 失败)

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinu:

    我可以通过此命令安装此工具? =>  

    opkg install lighttpd

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    是的、您可以构建  lighttpd  使用 Yocto 的软件包、将安装包(和依赖项)复制为 IPK 文件到目标、然后使用 OPKG 进行安装。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 EVM 上进行构建、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    我可以在 EVM 上进行构建、对吧?

    推荐的方法是使用 Yocto 对此进行构建(任一种)、并附加到映像、或手动复制软件包并使用 EVM 中的 opkg 进行安装。

    但 lighttpd ( https://redmine.lighttpd.net/projects/1/wiki/InstallFromSource ) 和 nginx ( https://github.com/nginx/nginx#building-from-source ) 都可以使用 tisdk-default-image 在 EVM 上进行本机构建。

    如果无法构建/部署它们、请尝试使用(已提供)  Busybox 的 httpd 小程序 python3's http.server ,虽然他们不像功能丰富 lighttpd Nginx

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinu:

    感谢您的详细信息、我将结束本次课程。

    BR Rio