This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x LPDDR4 控制器是否支持 DQ 环回测试模式?

Guru**** 2925300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638223/am6442-whether-am64x-lpddr4-controller-support-dq-loopback-test-mode

器件型号: AM6442

尊敬的专家:

我们的客户在 AM64x 电路板上遇到长时间运行 Linux 内核错误问题。 有些主板运行~50 小时或几天,它将发生内核恐慌。 现在、客户要通过内部 ABBA 交换测试、并在 LPDDR4 或 AM64x 器件上实现隔离。  

由于此问题很难再进行产品化、因此我们不能进行许多电路板 ABBA 交换。 因此、客户想要检查 AM64x LPDDR4 控制器是否支持 、例如 DDR5 的环回模式。 如果 AM64x LPDDR4 控制器支持环回模式、我们可以使用许多运行环回测试的故障板来确保外部 LPDDR4 或 AM64x 内部 DDR 控制器发生数据中止。

您能否分享这些信息、如果支持 LPDDR4 环回、请分享使能方法。

此致!

Han Tao

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们的 LP4/DDR4 控制器不支持环回模式。  我建议在整个工作温度范围内执行压力测试 (Linux memtester)、以检查您的 DDR 配置  

    您能否提供您的特定 DDR 数据表和 DDR 配置 (.dtsi 和.syscfg) 供我查看?  您的配置中可能存在导致间歇性错误的边缘

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James:

    感谢您的帮助我们确认。 存储器测试日志和软件讨论、我发现我现在通过以下链接讨论了这些内容。

    AM6422:AM6422 BIST 工具支持 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    您的反馈可以解决我们的问题、我关闭了这个主题。

    此致!

    Han Tao