This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L 中支持 DDR4

Guru**** 2956840 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637462/am62l-ddr4-support-in-am62l

器件型号: AM62L

您能否验证 AM62L 是否支持 DDR4?  我认为、就数据表而言、DDR 电路板设计和布局指南以及配置工具都说是这样。  但 TRM 中的 4.4.1.1 DR16SS 不支持的特性说明“此系列器件不支持以下特性:
•DDR3、DDR3L 和 DDR3U、DDR4 和 LPDDR4X 器件(仅支持 LPDDR4)“

谢谢您、

Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、支持 DDR4。  我会在 TRM 中得到这个固定问题。  我想是这样的、因为我们最初仅支持 LPDDR4、但后来在我们的 SDK 中启用了 DDR4

    此致、

    James