This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:将 CodeComposer Studio 项目从"Executable"切换到"Library"?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637853/ccstudio-switch-a-codecomposer-studio-project-from-executable-to-library

部件号: CCSTUDIO

您好、

我的 CCS 版本 12 中有一个 AM3358-project、该对象是一个库(静态可链接.A 文件)。 我从头开始创建了一个新的项目文件,并选择了选项“without main ()“。 不幸的是、它仍然尝试链接到可执行文件。 在查看工程设置时、我可以看到“Arm Linker“部分、而不是库“Arm Archiver“的预期那样。

那么我的问题:如何从这个现有的项目中创建一个库项目? 如何消除对 main() 的依赖关系以使其生成可静态链接的文件?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    创建工程后、无法更改其输出类型。 建议从头开始创建一个新的库工程、然后添加文件并在工程中进行配置。

    谢谢

    Ki