This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 20.x 支持 Ubuntu 20.04

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638822/ccstudio-ccs-20-x-support-for-ubuntu-20-04

部件号: CCSTUDIO

您好:

CCS 20.5 的系统要求规定支持 Ubuntu 20.04、但安装程序要求 glibc 版本高于 2.32 (Ubuntu 20.04 默认提供 2.31)。 这是否特定于 CCS 20.5 或所有版本的 CCS 20? 其他客户通常如何使用此功能? 更新 glibc 并不重要、因此我无法想象这是推荐的方法。

此致、

Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是否特定于 CCS 20.5 或所有版本的 CCS 20?

    它仅特定于 CCS 20.5.0。 我们更新了 CCS 20.5.0 中依赖于较新版本 glibc 的组件。 我们将在 CCS 21.0.0 中完全放弃 Ubuntu 20.04 支持。   

    谢谢

    Ki