This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:是否有官方 TI SDK 可用于 TI AM62A SOC 上的 Android 开发。

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639268/am62a7-is-there-official-ti-sdk-available-for-android-development-on-ti-am62a-soc

器件型号: AM62A7

在 SDK 网页上、我们找到了适用于 TI AM62x 的 Android SDK。 我们想知道是否还有适用于 TI AM62A 平台的 Android SDK。 如果是、您可以共享路径。 如果没有、请告知我们是否也可以使用适用于 TI AM62A 的 TI AM62X Android SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    AM62A SoC 没有 GPU。
    我们没有适用于无 GPU 设备的 Android SDK。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们更希望使用 console/command line/shellapplication、是否可以在 AM62A 上使用 AM62X Android SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会、Android 不会启动、因为标准 Android 要求 GPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不想使用任何显示、只想在 TI AM62A 上运行简单的命令行应用程序、在此 SDK 中是否可行?
    即使是串行控制台上的输出也可能会有所帮助。
    如果是、您能向我分享在 Android 上构建简单命令行应用程序所需的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    TI 没有适用于 AM62A 的 Android SDK 端口。

    此致、
    Vishal