This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J-Q1:DRA829 所需的时钟

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637507/dra829j-q1-dra829-required-clocks

器件型号: DRA829J-Q1
Thread: DRA829 中讨论的其他器件

在 DRA829 数据表中、组合上电时序(图 6-3)显示以下时钟:

WKUP_OSC0_XI、WKUP_OSC1_XO
WKUP_LFOSC0_XI、WKUP_LFOSC0_XO  (可选)
OSC1_XI、OSC1_XO (可选)

不过、组合断电时序(图 6-4)显示以下时钟:

WKUP_OSC0_XI、WKUP_OSC1_XO  (可选)
WKUP_LFOSC0_XI、WKUP_LFOSC0_XO  (可选)
OSC1_XI、OSC1_XO

 

我正在尝试确定在组合模式下运行此器件实际需要哪些时钟以及哪些时钟是可选的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    组合模式只是指当 MCU 和主电源轨具有相同电压时可以共享它们。

    需要 WKUP_OSC0 (XI/XO)。 不需要低频 (32KHz) 振荡器或第二个高频振荡器。

    Kevin