This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:从 Macronix MX25UM51280G 完成 TI TDA4VH 启动评估的文档

Guru**** 2892880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623767/tda4vh-q1-documentation-to-complete-evaluations-of-the-ti-tda4vh-booting-from-the-macronix-mx25um51280g

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

TI 工程师报告说、TI 的 TDA4VH 使用 SFDP 表在 xSPI 模式下成功从 MX25UM51280G 引导。

TI 是否会就客户应使用哪些文档来 使用 SFDP 表在 xSPI 模式下从 MX25UM51280G 完成 TI TDA4VH 引导评估提供指导。

 

TDA4VH Mx25UM51245G xSPI Boot.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我注意到这个主题没有任何回应。 对此延迟深表歉意。

    TI 工程师报告了 TI TDA4VH 使用 SFDP 表在 xSPI 模式下从 MX25UM51280G 成功引导。

    您所进行的电子邮件对话都涉及 ROM 引导的验证、这只要求您选择具有适当配置的所需引导模式。 ROM 验证仅涉及成功读取引导加载程序映像并引导它。

    TI 是否会提供有关客户应使用 SFDP 表在 xSPI 模式下从 MX25UM51280G 完成 TI TDA4VH 引导评估的指南。

    您是否对引导加载程序使用的 NOR 闪存驱动程序有疑问、或要求对 ROM 本身进行任何澄清? 如果您的问题出在引导加载程序上、我们讨论的是 RTOS 引导加载程序 (SBL) 还是 Linux 引导加载程序 (U-Boot)?

    有多种引导模式变体 (SPI、OSPI、QSPI、带 SFDP 或直接 ODDR 的 xSPI 引导模式)、可使用 NOR 闪存器件进行引导、引脚配置需要匹配闪存器件的默认引导设置。  在引导模式引脚配置之外、没有相关的软件控制。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    我对文档的初始查询; 使用 SFDP 通过 XSPI 引导模式完成 ROM 引导过程的上下文表。

    感谢您指向 approripate 文档。

    此致、 Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我对文档的初步查询; 使用 SFDP 表通过 XSPI 引导模式完成 ROM 引导过程的上下文。

    4.3.8 xSPI 引导设备配置 J784S4 TRM 的一节详细介绍了 xSPI 的引导模式引脚配置以及整个 ROM SFDP 解析器流程。

    。  4.4.6 xSPI/快速 xSPI 引导参数表 部分详细介绍了 ROM 提供给引导加载程序(引导加载程序通常不需要)的参数表。

    此致

    Suman