This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:擦除整个存储器并使用 UniFlash 进行刷写后、无法通过 CCS 进行调试或闪存

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639111/lp-am243-cannot-debug-or-flash-via-ccs-after-erasing-entire-memory-and-flashing-with-uniflash

器件型号: LP-AM243
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAM2434

我尝试.out使用 UniFlash 刷写二进制文件 ()。 在刷写之前、我执行了完整闪存擦除。

使用 UniFlash 刷写后、固件未运行。 然后、我尝试了对电路板进行下电上电并使用 CCS 重新刷写。 但是、在尝试使用 CCS 进行闪存/调试时、我遇到了以下错误:

调试输出:

MAIN_Cortex_R5_0_0:AM2434_ALX
MAIN_Cortex_R5_0_0:在长度 0x40 的第 0 页的 0x0 处写入 Memory Block 时遇到问题:(错误–1065 @ 0x40)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包 20.5.0.3902)
MAIN_Cortex_R5_0_0:文件加载程序:验证失败:目标无法写入 0x00000000
MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL:file:C:\Users\ekoba\workspace_ccstheia\CouplerMB_AM243 \Debug\CouplerMB_AM243:加载失败。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    [报价 userid=“684834" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639111/lp-am243-cannot-debug-or-flash-via-ccs-after-erasing-entire-memory-and-flashing-with-uniflash

    我尝试.out使用 UniFlash 刷写二进制文件 ()。 在刷写之前、我执行了完整闪存擦除。

    [/报价]

    UniFlash 不支持.out直接刷写文件。 它需要 appimage 文件进行刷写。

    要使用 CCS“Load and Run“、必须满足某些先决条件。 有关详细指导、请参阅以下文档:
    CCS_Launch

    如果您仍然遇到问题、请随时联系。

    谢谢、

    Jomy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jomy、感谢您的回答。 我可以刷写 SBL Null。

    我还有一个关于如何使用 UniFlash 将固件文件刷写到 AM243x QSPI 闪存中的问题、但我将为此创建一篇新文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    很高兴听到您成功完成了这些步骤。

    我还有一个问题、涉及如何使用 UniFlash
    将固件文件刷写到 AM243x QSPI 闪存中

    为了更好地跟踪其他社区成员的情况、我将在您创建新主题后对其进行回复。

    谢谢、

    JOMY