This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:AM69/TDA4 u-boot SPI 支持

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639914/am69-am69-tda4-u-boot-spi-support

器件型号: AM69

需要对 u-boot 进行哪些更改才能支持 AM69/TDA4 上的 SPI 总线? 短期目标是我想能够使用 u-boot SSPI 命令来驱动 SPI 总线上的事务。 根据我能说的、当前 u-boot 仅配置用于 QSPI/OSPI 总线。 最终的目标器件为 Cypress CY14B101Q2LHXI NVSRAM 和 Infineon OPTIGATM TPM SLB9672。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我在内部进行了检查、由于我们没有在 SPI 总线上连接任何器件、因此我们不会在 U-Boot 上验证任何内容。

    在 Linux 中、我们有一个应用手册 wusing SPIDEV: https://www.ti.com/lit/an/sprad26/sprad26.pdf

    在 U-Boot 中、您必须尝试使用 Linux 中的器件树节点、查看器件探针是否正常工作。 基本上没有从我们这边验证。

    - Keerthy