This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:TMDS64EVM:RBL 在 xSPI 引导模式下到达 SBL main 所需的时间。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639420/am6422-tmds64evm-how-long-does-it-take-for-rbl-to-reach-sbl-main-in-xspi-boot-mode

器件型号: AM6422
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

您好、  

我在没有操作系统的情况下使用 TMDS64EVM devbaord。  
我们正在刷写引导映像、并 通过 xspi 引导模式从 RBL 引导 SBL。

BOOT 引脚配置、110 0111 0 0 0 0 0 0 0 0

使用。  https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_00_00_21/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html

 

我们的图像尺寸约为 300KB、
我们使用组合引导流模式。 (在 SBL 之后立即连接 SYSFW 和电路板配置)。 使用单核的 RBL。 r5f0
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_00_00_21/exports/docs/api_guide_am64x/BOOTFLOW_GUIDE.html


从 RBL 到达 SBL 主站需要多长时间?

器件。  否、包括仅从 RBL 复位 到 main 的“等待引导通知“。  

谢谢。