This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62Px SoC 中国加密算法硬件加速器--SM2/SM3/SM4

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630750/am62p-am62px-soc-hw-accelerator-of-chinese-crypto-algorithm---sm2-sm3-sm4

部件号: AM62P

尊敬的 TI 专家:

我们可以从 AM62Px 概览图中获取信息、它可以支持中国加密算法 (SM2、SM3、SM4):

image.png

而 SAxUL 文档“SPRUIL3B"--K3 处理器“ 处理器安全加速器加密附录 Texas Instruments 产品系列、其内容如下:

image.png在哪里可以获取有关此信息的详细定义:对于 AM62Px 系列 SoC、哪个芯片可以支持 SM2/SM3/SM4?

我们找到了另一个 E2E 主题:

AM62X-restricted-SW:AM62P54TM-1400 中是否支持中国加密算法 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

您已回答:

image.png

和  

那么、所有这些信息都让我们感到困惑、AM62Px SoC 是否可以支持 SM2/SM3/SM4、如果是、是哪个芯片 (AM62P52、AM62P54...)?

提前感谢!