This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:AM574x 封装已停产

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638108/am5746-am574x-package-discontinued

部件号: AM5746

 

您好、Kyle

这是对以下主题中问题的后续行动。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586100/am5746-am574x-package-discontinued-and-redesigned?

AM5746:请提供有关 FCCSP 封装停产的最新信息。

问题 1: 此器件何时完全停产?
问题 2: 客户应在什么截止日期前决定通过最后购买订单保护设备?
问题 3 是否计划发布 PCN?

此致。
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    有人能帮我解决这个问题吗?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. PCN 发布:26 年 9 月(仅预测)
      • 键入:淘汰和替换
      • 持续时间:6 个月+ 6 个月的船舶。 共 12 个月
    2. 如果在 09/30/26 中有 PCN、则:
      • 截止日期客户可以提交当前包裹的 LTB 订单 (ABZ):PCN 发放+ 6M: LTB 截止日期为 03/30/27
      • PCN 到期 (09/29/27) 时、此器件将完全停止使用

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的答复。
    我将与客户分享上述信息、并决定后续步骤。

    此致、
    Kanae