This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3518:‑安全评估和放大器;侧 I ² C 信道漏洞澄清–MSPM0G3518 硬件 AES (CPA)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G3518, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639077/mspm0g3518-request-for-security-assessment-side-channel-vulnerability-clarification-mspm0g3518-hardware-aes-cpa

器件型号: MSPM0G3518
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507MSPM0G3519

大家好、TI 安全/MSPM0 团队:

作为我们正在进行的工作的一部分、我们正在伸出援助之手 产品安全事件响应团队 (PSIRT) ‑最近披露的与相关的边信道漏洞的活动 MSPM0G35xx 硬件 AES 引擎

背景

安全研究人员已成功证明 AES‑128 密钥提取 来自 Texas Instruments MSPM0G3507 使用的硬件 AES 引擎 相关性功率分析 (CPA)
据我们所知、这是针对该目标首次公开记录且成功提取的密钥。

所报告研究的主要细节包括:

  • 在 100,000 条迹线中使用~45,500 条迹线实现了完整 AES‑128 密钥恢复
  • 测量设置:
    • ChipWhispeer Nano
    • 来自 MSPM0G3507 的同步时钟
  • 执行的分析 eShard Sirch(侧‑渠道分析研究和评估)库

客户影响评估

作为我们针对终端客户进行网络安全分析的一部分 ( Gentex )、我们正在评估其潜在影响 MSPM0G3518 、其中共享:

  • MSPM0 G‑ 系列 (80MHz) MCU 系列
  • 中的预期架构相似性 硬件 AES 加速器
  • 可能相似的安全功能集和 AES 外设实现

鉴于这些相似之处、人们担心这一点 MSPM0G3518 可能受相同或密切相关的侧‑缺陷的影响


Texas Instruments 请求提供的信息

要完成我们的风险评估和缓解计划、请在以下方面请求您的支持:

  1. 侧‑通道评估状态

    • TI 是否进行了任何操作 ‑或第三方经验侧‑通道测试 (CPA、DPA,模板攻击等) MSPM0G3518 硬件 AES 引擎
    • 如果是、请确认:
      • 使用的测试方法
      • 示波器(评估了哪些侧‑通道类别)
      • ‑级结果或结论
  2. 漏洞适用性

    • 根据 TI 内部分析、是 MSPM0G3518 AES 实现在架构上等效或实质上相似 到 MSPM0G3507 的‑电压是多少?
    • TI 是否认为所报告的 CPA 漏洞为:
      • 适用
      • 部分适用
      • 不适用
        MSPM0G3518 器件?
  3. ‑级对策

    • 不限 硬件‑级‑通道对策 在 MSPM0G3518 中实施(例如,掩膜,隐藏,随机化,噪声注入)?
    • 如果没有、是否有文档记录 设计注意事项或限制 关于侧‑Ω 通道电阻?
  4. 缓解/指导

    • 有任何问题 软件‑电平缓解 配置建议或使用指南、以减少使用 AES 加速器时的 CPA/DPA 风险?
    • ‑‑应用级别对策(例如密钥刷新,定时随机化,协议级别保护)?
  5. 安全文档

    • 是否有现有的 安全公告、应用手册或白皮书 覆盖层:
      • MSPM0 AES 引擎的侧‑Ω 通道电阻
      • 加密外设的安全使用指南
  6. PSIRT 处理

    • TI 通过其正式跟踪此问题 PSIRT 流程
    • 如果是、是否提供了参考 ID 或咨询时间表?

时间轴

此信息为必填项 紧急 以支持我们的客户安全评估和响应。
我们不胜感激 尽早提供初步反馈或确认 、如果需要、还应遵循详细的文档。

如果需要我们这边的其他技术细节或测试参考、请告知我们。

感谢您的支持与合作。

此致、
Devarajulu a.
项目经理
产品网络安全/PSIRT