This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:ICSSG - LWIP - NORTOS

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640677/tmds243evm-icssg---lwip---nortos

器件型号: TMDS243EVM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我目前正在处理 TMDS243EVM 我不熟悉 TI MCU+ SDK 环境。

我的目标是使用 ICSSG 搭配使用 lwIP 在中 裸机 (NO-RTOS) 配置。 到目前为止、我一直在使用 ICSSG 环回示例 (noRTOS)、并能够在板和 PC 之间成功发送和接收原始以太网帧。

现在、我想转到更高级别的协议(使用 lwIP 的 UDP/IP)。

但是、我在 SDK 中找不到任何在没有操作系统的情况下使用 lwIP 的示例(所有 lwIP 示例似乎都依赖于 FreeRTOS)。

我有几个问题:

  • 在 AM243x/ICSSG 上、是否有任何 lwIP 在 NO_SYS (NO-RTOS) 模式下运行的官方示例?

  • 如果不是、是否建议从 FreeRTOS lwIP 示例开始并将其适应裸机环境?

  • 是否有任何将 lwIP (NO_SYS) 与 Enet LLD/ICSSG 驱动器集成的指南或参考实现?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    您可以从任何 基于 FreeRTOS 的简单 LwIP 示例(例如 ICSSG 上的 Enet Lwip TCP 服务器示例)开始、然后转换为基于 NoRTOS 的应用程序。 系统集成配置模块中的 SysConfig GUI 提供了支持选项。 如果您在启用此应用时需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢。此致、
    Teja。