This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:eMMC 引导:从 eMMC 引导 A53 (Android)、WKUP R5 和 MCU R5。

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640260/sk-am62p-lp-emmc-boot-booting-a53-android-wkup-r5-and-mcu-r5-from-emmc

器件型号: SK-AM62P-LP

尊敬的团队:

我正在从 AM62 平台上的 eMMC 引导所有内核 (WKUP R5、MCU R5 和 A53 (Android))。

对于 MCU R5、我可以看到已经支持使用prebuilt_firmware条目从 Android 加载固件、如下所示:  

 prebuilt_firmware {
    name: "am62-wkup-r5f0_0-fw",
     vendor: true,
    src: "vendor/firmware/ti-ipc/am62-wkup-r5f0_0-fw",
    proprietary: true,
 }

但是、我无法找到任何从 eMMC/Android 加载 WKUP R5 固件的相应配置或机制。

请您帮助澄清一下:

  • 是否支持通过 Android 从 eMMC 加载 WKUP R5 固件?
  • 如果是、为实现这一点、推荐的方法或配置是什么(与 MCU R5 类似)?
  • 是否需要任何特定的文件、编译更改或引导流程更新?

任何指导或参考文档都会非常有用。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj:

    WKUP R5 是初始引导流程的一部分。 加载到 WKUP R5 的固件是 初始引导映像的一部分。
    Linux 或 Android 操作系统不会引导 WKUP R5 内核。

    `tispl.bin` boot 二进制文件包含连接到 WKUP R5 的固件。 WKUP R5 上的默认固件称为 DM(设备管理)固件。
    docs.u-boot.org/.../am62px_sk.html


    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vishal Mahaveer 、

    我 需要在 WKUP R5 内核上运行自定义固件(DSS 显示共享应用)。


    我 有几个问题和意见:

    tispl.bin 中更换 DM 固件

    我 知道 tispl.bin 包含在 WKUP R5 内核上运行的设备管理器 (DM) 固件。

    中导出
    arch/arm/dts/k3-am62p-sk-binman.dtsi、我可以看到 DM 映像打包为:

    dm {
        ti-secure {
            content = <&dm_falcon>;
            keyfile = "custMpk.pem";
        };
        dm_falcon: ti-dm {
            filename = "ti-dm/am62pxx/ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f";
        };
    };

    此外、在ti-dm firmware 目录中、观察到另一个 R5 二进制文件:

    dss_display_share.wkup-r5f0_0.release.strip.out

    问题

    1. 我对 binman 配置的理解是否正确—上述条目在中
      k3-am62p-sk-binman.dtsi确定加载到 WKUP R5(DM 内核)上的固件?
    2. 它是否有效替换
      ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f
      一方
      dss_display_share.wkup-r5f0_0.release.strip.out
      进行编程来在 WKUP R5 上运行自定义固件吗?
    3. 我对该.xer5f文件是 tispl.bin 中包含的实际 DM 固件的理解是否正确
    4. 如果支持此类替换、请参阅 所需的最低 TISCI/DM 服务 必须实施这一点以确保 A53 + Android 引导继续正常运行?
    5. 是否有任何显示以下内容的参考或示例:
      • 将定制 WKUP R5 固件集成到 tispl.bin 中
      • 使用 U-Boot binman () k3-am62p-sk-binman.dtsi
      • 同时保持 Android 引导完整?

     提前感谢您的指导。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、binman 控制 tispl.bin 的生成(tispl.bin 包含完成 R5 引导加载程序后要加载到 WKUP R5 内核上的固件)。

    2. 请参阅 Linux SDK 文档以了解固件`dss_display_share.wkup-R5f0_0.release.strip.out`- https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/12_00_00_07_04/exports/docs/linux/sdl/sdl.html 的详细信息 Demo_User_Guides Display_Cluster_User_Guide

    3.是的

    4.这里有更多详情-- https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/11_01_01_08/exports/docs/api_guide_am62px/DEVELOP_AND_DEBUG_DMR5.html

    5.请参考#2 - WKUP R5 固件中没有特定于 Android 的内容。 如果 Linux 启动、Android 也会启动