This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1 能否支持 4*16GB DDR?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640569/tda4vh-q1-can-tda4vh-q1-support-4-16gb-ddr

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

客户正在评估 TDA4VH-Q1、演示板 DDR 最多支持 32GB (4 * 8GB)。 客户的要求是 64GB、因此他们希望将其更改为 4 * 16GB。 TDA4VH-Q1 的底层引导加载程序、DDR 控制器初始化配置、时序和其他参数是否支持 4 * 16GB?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、每个 DDRSS 在 2 列中支持高达 8GB 的存储空间。 因此、当使用所有 4x DDRSS 时、TDA4VH 可支持最大 32GB LPDDR4 存储器。 无法实现超过 32GB 的 LPDDR4 存储器。

    此致、
    Kevin