This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何从 R5F0_0 复位 R5F0_1

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640141/am2432-how-to-reset-r5f0_1-from-r5f0_0

器件型号: AM2432

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM2432 SDK11.1。

我们知道 AM2432 有两个 R5f 内核:R5f0_0 和 R5f0_1。

由于客户正在构建一些功能安全特性、需要在 R5f 内核出现问题时使用、另一个 R5f 内核能够复位该 R5f 内核。

因此、客户需要您提供以下指导:

如何从 R5F0_0 复位 R5F0_1、反之亦然?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如何从 R5F0_0 复位 R5F0_1、反之亦然?

    可以使用 sciclient API 从 R5F0_0 复位 R5F0_1。 但是、R5F 内核复位后、必须重新加载映像、因为 TCM 存储器内容将丢失。 这将再次要求从 R50_0 内核执行引导加载程序 API。

    此致、

    Nihar Potturu