This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:F28388D:如何从 CPU1 引导 CPU2? (DEVICE_BOOTCPU2/IPCBootCPU2 不可用)

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637733/ccstudio-f28388d-how-to-boot-cpu2-from-cpu1-device_bootcpu2-ipcbootcpu2-not-available

部件号: CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D、 C2000WARE

大家好、我正在使用 TMS320F28388D、并尝试通过代码从 CPU1 引导 CPU2。 Device_bootCPU2()BOOTMODE_*IPCBootCPU2()我的 C2000Ware/driverlib 版本中不提供、、和等 API、CPU2 仅在从 CCS 调试器启动时运行。 从 CPU1 引导 CPU2 的正确/建议方法是什么、这是否取决于 C2000Ware 版本? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwa:

    您能告诉我您使用的是哪个 C2000Ware 版本吗?

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我当前正在使用的器件 C2000Ware 版本 26.00.00.00 。

    谢谢、
    Vishwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    F28388D 中不存在 IPCBootCPU2 () 和 C1B2_Brom_BOOTMODE_*。 这些 API 属于较旧的 F2837xD 器件系列。 F28388D 使用不同的更新 API。

    对于 F28388D、正确的 API 是 Device_bootCPU2 ()、在中定义:
    device_support\f2838x\common\include\device.h
    device_support\f2838x\common\source\device.c


    请参阅以下示例、了解 CPU1 如何引导 CPU2

    C:\ti\c2000\C2000Ware_26_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_dual\led