This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P:有关暂停/深度睡眠模式下的预期功耗的说明

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640288/am62p-am62p-clarification-on-expected-power-consumption-in-suspend-deep-sleep-mode

部件号: AM62P

TI 团队大家好、

我正在使用 AM62P 器件、特别想澄清低功耗模式下的预期功耗 挂起至 RAM(深度睡眠) 。

从可用的文档(数据表,TRM 和 SDK 电源管理指南)中、我了解支持的低功耗模式和域行为。 但是,我找不到 参考功耗数字 计算这些状态。

请您提供以下帮助:

  1. 参考功率数值

    • 有任何问题吗 测量功耗范围或典型功耗范围 对于中的 AM62P:

      • 深度睡眠(挂起至 RAM)

      • 仅 MCU 模式

    • 即使是近似值(数量级)也会有所帮助。

  2. 参考平台数据

    • 都有 TI EVM/SK-AM62P-LP 上提供的测量结果 、包括:

      • 仅 SoC 电源(不包括外设)

      • 全板功率

  3. 估算指南

    • 除了功耗估算工具外、也在这里 应用手册或内部指南的链接 更准确地估算挂起功耗?

    • 任何已知问题 主要撰稿人 (例如,DDR 类型、PMIC 泄漏,唤醒源)和量化影响?

  4. 测量建议

    • 最佳测量实践 仅 SoC 功率与完整系统功率 在 AM62P 平台上挂起。

我们的目标是为低功耗设计定义实际的功率预算、并验证 AM62P 是否满足我们的暂停要求。

非常感谢您可以分享的任何指导、参考测量结果或内部数据。

此致、
码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H、

    感谢您的联系。 AM62P 功耗报告尚在编写中、但我们可以提供初步数据(根据持续功耗优化情况,如有更改,恕不另行通知)来协助您进行功率分析。 下表显示了 使用 Linux SDK 版本 11.01 在 SK-AM62P-LP 上测得的功耗。  

    进入 DeepSleep 的 Linux 命令: root@am62pxx-EVM:~# echo mem >/sys/power/state

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda Diaz 。

    感谢您分享数据。

    此致

    码头