This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:请为 AM62x 提供预编译的 Processor SDK QNX 软件包(带有二进制文件和库)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640120/am625-please-provide-prebuilt-processor-sdk-qnx-package-with-binaries-and-libraries-for-am62x

器件型号: AM625

亲爱的团队!

我们正在开发具有 QNX 和 CPSW 驱动程序集成的 AM62x。

提供的 PSDK QNX 软件包仅包含源代码 (Makefile)、

但 QNX 构建需要预编译的二进制文件、例如:

- tisci-mgr

- tiipc-mgr

- tiudma-mgr

- shmemallocator

- libti-pdk.so

- libti-sciclient.so

- libti-ipclld.so

- libti-udmalld.so

- libtiudma-usr.so

您能否提供完整的预构建 Processor SDK QNX 软件包

(具有二进制文件和库)的应用示例?

 

 

谢谢、此致

Aparna C Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    应使用 PSDK QNX 软件包生成二进制文件。

    请参阅 QNX docs 软件包 (PROCESSOR-SDK-QNX-docs_am62xx_10_00_00_01) 中的以下构建步骤页面/docs/build_steps_am62x.html 来生成二进制文件。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...谢谢...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    还有其他疑问吗?
    如果没有、我们可以关闭该主题

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。 要创建二进制文件、TI 的 processor-sdk-qnx-docs_am62xx_10_00_00_01.tar 软件包是否足够、或者 TI 是否需要任何其他组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    PROCESSOR-SDK-QNX-docs_am62xx_10_00_01.tar

    这只是一个用于 PSDK QNX 的文档包。  
    实际的源代码包将采用 ti-processor-sdk-qnx_am62xx_10_00_00_01.tar.gz 包。

    TI-PROCESSOR-SDK-QNx_am62xx_10_00_01 软件包就足以创建二进制文件。


    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。我将继续生成二进制文件。 如果我遇到任何问题、我将提出另一个机会、以寻求进一步的协助。 我们现在可以关闭此令牌。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、请结束本主题的讨论。