This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:TDA4VH EVM 在任何引导模式下均无 UART 控制台输出

Guru**** 2950820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633692/j784s4xevm-tda4vh-evm-no-uart-console-output-in-any-boot-mode

器件型号: J784S4XEVM
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

我正在使用 TDA4VH (J784S4) EVM、尽管电路板看起来能正确上电、但我无法获得任何串行控制台输出。

我正在使用 20V 台式直流电源 确保稳定的电源。 上电时、LED LD4、LD7、LD9、LD10 和 LD12 都呈稳定绿色。 这表明 Leo PMIC 运行正常、并且 SoC 已退出复位。 我还看到以太网 LED 闪烁、因此电路板并未完全“耗尽“、但 UART 仍然完全静音。
我的 Linux 主机检测到通常的四个实例(到)/dev/ttyUSB0ttyUSB3、但我在 115,200 波特时没有任何数据。
 
已执行故障排除:
  • UART 引导模式测试: 我将开关设置为 UART 引导 ( SW11:0、SW7:0111 ) 并已卸下 SD 卡。 我检查了所有的四个/dev/ttyUSB端口,但 它们均未打印“C"字符“字符。 这是我怀疑硬件或网桥问题的主要原因。
  • 官方 SD 映像: 我使用了 TI SDKcreate-sdcard.sh 脚本刷写 A 预构建映像 (sdk v10.00.00.08) 安装到 32GB 卡上。 我已经验证tiboot3.bin,tispl.bin和u-boot.img在引导分区中,但在 SD 引导模式下仍然没有日志 ( SW11:1000 0010、SW7:0 )。
  • 环境: 已使用多条 Micro-USB 电缆和不同的 PC 端口进行验证。 brlttyModemManager为了避免端口争用、我还确保并在 Linux 计算机上被禁用。
由于我甚至无法在 UART 引导模式下获得 ROM“C"字符“字符、这可能是板载 FTDI 桥接器出现故障还是 SOM 到载波连接出现问题? 请告诉我如何继续或是否需要 RMA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新: 在使用不同电压 (20V、24V、30V) 台式电源(电流限制 5A)进行进一步测试期间 故障 LED (LD11) 已开始发光。 即使未插入 SD 卡且在各种引导模式下、也会发生这种情况。 这进一步指向此特定 EVM 单元上的 PMIC 或 SoC 功率级故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaddepally:

    我已通知相应的专家对这一问题进行了调查。 提前感谢您的耐心。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与该板一起使用的电源模块具有 48V 输出 AD、可以在该 电压下提供 3.3A 电流。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是电源本身,当我们更换它。 它工作正常。 但是、当连接到板的主 UART 时、UART 问题仍然是 IAM 获得 4 个 UART 通道的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为主板上预计有 4 个 UART 通道、MCU 上预计有 2 个通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,当我第一次打开 EVK 时,我以前只得到一个 UART 通道,当我连接到 UART MAIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    UART 模块应获得 4 个 UART 实例。

    是否发现布线?

    此致、

    Keerthy