This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6252 中微控制器 M4F 的输入输出访问

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640666/am625-input-output-access-in-microcontroller-m4f-in-am6252

器件型号: AM625

尊敬的 TI 团队:

我目前正在开发一个涉及使用 AM6252 平台上的 M4F 内核访问 GPIO 的项目。 我想了解有多少个 GPIO 可用于通过 M4F 内核进行访问和控制。

如果您还能提供特定于 M4F 内核的有关 GPIO 映射、限制或配置注意事项的任何相关详细信息、将会很有帮助。

期待您的指导。

此致、
N. Eswara Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我目前正在开发一个涉及使用 AM6252 平台上的 M4F 内核访问 GPIO 的项目。 我想了解有多少个 GPIO 可用于从 M4F 内核进行访问和控制。

    M4F 内核可以访问 MAIN 域和 MCU 域中所有可用的 GPIO。 并非所有引脚都在 MCU/MAIN 域中可用。

    请参阅 第 4.9.1.1 节 GPIO 不支持的特性   以查看什么所有引脚都可用和不可用。

    如果您还能提供特定于 M4F 内核的 GPIO 映射、限制或配置注意事项的任何相关详细信息、将会很有帮助。

    有关所有详细信息、请参阅器件 TRM。 另请参阅 https://www.ti.com/lit/ab/spradk0/spradk0.pdf。 

    另请参阅 第 10.1.5 节“GPIO 中断处理“  GPIO 中断路由的 TRM。

    此致、

    Tushar