This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:J784S4XEVM 修订版 E5 随机关断

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633248/j784s4xevm-j784s4xevm-rev-e5-random-shutoff

器件型号: J784S4XEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好:

我遇到了一个故障、即 EVM 在一段时间后半随机关闭、在发生之前运行正常。 我还注意到、在关断之前、MCUIO_3V3 和 VSYS_IO_3V3 LED 会闪烁几次。

冷启动~15-45 分钟后(经过足够的“冷却“时间后)关闭、但立即(几秒钟)或在几分钟内关闭(如果在关闭一次电源后重新打开电源)。

这一切听起来有点过热、但我没有发现热像仪有任何异常热的东西。 我们还尝试从工作板更换 SD 卡以排除任何与软件相关的内容、并交叉检查开关位置是否相同。

这是 LED 行为的视频(减少到最后 10 秒,你也可以看到风扇下降);



如果闪烁行为不明显、我可以在慢动作中重新上传视频、但闪烁速度非常快、并且关闭。

您对深入探讨该问题有何建议? 我有一个示波器、如果有帮助、可以探测电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semih:

    由于今天的 TI 假日、预计响应会延迟。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦发生关机、您能否确认哪些 LED 仍亮起、哪些 LED 已熄灭(以前亮起)?

    您正在运行什么软件?  仅在 Linux 提示符下引导/设置时还是仅在自定义软件运行时才会发生关闭?

    这是在单个 EVM 上、还是在多个 EVM 上具有相同的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:  

    感谢您的答复。 以下是您问题的答案;

    • LED 的情况如下
      • 始终保持亮起:PWR_LED (LD4)、LD10、VSYS_3V3 (LD7)
      • 启动、闪烁和关闭:MCUIO_3V3 (LD8) 和 VSYS_IO_3V3 (LD9)
    • 软件方面、在视频播放时它正在运行 QNX 8.0。 她刚站起来,正坐在我的床上。 但我确认、在从不同 EVM 获得已知可正常工作的 SD 卡时、即使没有插入 SD 卡、该器件也会关闭。
    • 仅在该 EVM 上发生这种情况。 我们用已知的工作电源替换了电源、以排除电源故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — 听起来 PMIC 正在检测到错误(可能是过流或热问题)并正在关断。  LED 闪烁可能是 PMIC 重新尝试启动处理器、但遇到错误/故障。  最终、PMIC 达到其最大重试次数、并进入安全状态(所有输出都关闭)。  您提到这是唯一具有此行为的 EVM — 此 EVM 的历史记录是什么?  它是否工作了一段时间、最近开始失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM 已经运行了几个月(偶尔运行,并非始终开启)、但我们之前没有观察到这种行为。 它上周才开始这样做。

    关于误差的特性、我假设这与温度升高总漏电流以及最终触发 PMIC 中的过流保护有关*。 但是、对于排除任何单个组件故障、您会提出什么建议? 根据热像仪图像、我没有看到任何特别热的成分、但是否可以看到各个块的当前消耗量? 也许我可以尝试找出有问题的部件并在那里应用主动冷却。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — 漏电流会随着温度的升高而增加。  但是、PMIC 应该能够支持最坏情况下的温度/漏电流、而不会出错。  您是否有其他 EVM 不会出现该问题(该问题是否隔离到单个 EVM)?

    可能是某个器件出现故障(消耗过大的电流)、但它不会触发 PMIC 阈值、直到处理器提供更大的电流。  如果不读取 PMIC 寄存器并具体查看捕获了哪些错误、则很难知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于如何阅读 PMIC、您有何建议? 我知道它会关断电源并设置故障寄存器、但它也会关断整个 J784S4 的电源、因此不会留下 MCU 来读取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以访问 USB2ANY、Aardvark 或其他一些 I2C 读卡器?  EVM 上有一个接头、可在输出电源(处理器)关闭时启用该接头以读取 PMIC 寄存器。  请参阅 EVM 原理图的第 79 页。  接头为 J37、必须切换 DIP 开关 SW16(位置 3、网络名称 EVM_PDN-TEST)