This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:MCU\MPU 选择 33MHz 40 线并行数据采集

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640075/am6442-mcu-mpu-selection-33-mhz-40line-parallel-data-capture

器件型号: AM6442

尊敬的 TI 团队:

我目前正在评估用于高速数据采集应用的微控制器选项、希望您给予指导。

要求:

  • 信号频率:~33MHz
  • 并行捕获:~40 个 GPIO 信号
  • 要求:对所有信号进行同步采样
  • 数据传输:GPIO→存储器(使用 DMA)
  • 目标:以最少的 CPU 参与连续进行高速数据采集

主要期望:

  • 高速 GPIO 访问(最好在 AHB/快速总线上)
  • 功能强大的 DMA 引擎(首选链接列表/散点收集)
  • 实时采集的确定性延迟
  • 大型内部 SRAM 或高速外部存储器接口

您能否推荐合适的 MCU 系列或能够满足这些要求的特定器件?

此外、请分享与使用 DMA 进行高速并行数据采集相关的任何参考设计或应用手册。

此致、
Rajat Mishra