This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在将 IPC 与 A72 和 R5F (MCU1_0

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641393/tda4vm-issue-booting-tda4vm-sk-after-integrating-ipc-with-a72-and-r5f-mcu1_0

器件型号: TDA4VM

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在与合作 TDA4VM‑SK 板 此外、希望就 IPC 集成过程中遇到的一个问题寻求您的指导。

应用场景

  • 。 A72 内核 正在运行 自适应 AUTOSAR 。
  • 。 R5F 内核 (MCU1_0) 正在运行 经典 AUTOSAR 。
  • 我们需要建立 A72 和 MCU1_0 之间基于 IPC 的通信、反之亦然 。

在经典 AUTOSAR 方面、即 CAN 堆栈已在 EVB 上成功集成并验证 。 我们现在正在着手进行的集成 CDD IPC 套件 通过 MCU1_0 在 A72 和 R5F 内核之间实现内核间通信。

所遵循的步骤

  1. 生成了 .xer5f添加到工程 消息流 MCUSW 一方
    ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04、
    未编译 SCI 客户端集成 。
  2. 已验证 调试模式下的 CAN 堆栈功能 。
  3. 生成的 tispl.bin消息流 ti-linux-sdk-11_01、合并生成的.xer5f文件。
  4. 复制了生成的 tispl.bin 连接到  SD 卡 并尝试启动电路板。

发现问题

使用 SD 卡启动电路板后、 Linux 内核不加载 。

请求指导

请帮助我们了解以下内容:

  • 将集成.xer5f到后内核没有加载的可能原因 tispl.bin
  • 在 TDA4VM‑SK 上 A72 与 R5F (MCU1_0) 之间进行 IPC 集成的建议步骤或参考示例

非常感谢您为进一步开展工作提供的意见和建议。

感谢您的支持。

此致、
Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    生成了 .xer5f添加到工程 消息流 MCUSW 一方
    ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04、

    RTOS SDK 与 SK-EVM 不兼容。 在应用中使用电路板特定配置时、与 SK-EVM 不匹配。
    此外、请确保应用的存储器映射不与 Linux 中的存储器映射相冲突。

    [报价 userid=“679222" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641393/tda4vm-issue-booting-tda4vm-sk-after-integrating-ipc-with-a72-and-r5f-mcu1_0
    • 将集成.xer5f到后内核没有加载的可能原因 tispl.bin
    • 在 TDA4VM‑SK 上 A72 与 R5F (MCU1_0) 之间进行 IPC 集成的建议步骤或参考示例
    [/报价]

    您可以 参考 RTOS SDK 中的 CDD_IPC_Linux 示例、并根据 SK-EVM 管理电路板特定配置。

    我们 建议仅对非 SK-EVM 使用 RTOS SDK。 如果希望使用、请处理来自与 SK-EVM 兼容的 RTOS SDK 的取决于电路板的 STUF。

    此致、
    Sudheer